20.03.2022 18:41 | |
Beigetreten: 18.09.2014 Letzter Bes: 22.03.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo. Ich habe ähnliches Problem. Logo!Soft 8.2.0 und Original Siemens RS232 Kabel Mit 0BA3 und 0BA4 mit diesem Kabel überhaupt kein Problem. Nur 0BA5 kriege ich kein Programm auf die Logo übertragen. Test der Kommunikation mit 0BA5 ohne Probleme. Zeit Synchronisation mit 0BA5 Funktioniert auch ohne Probleme. Übetragungs Modus wie bei 0BA3 oder 4 gibt's ja nicht. Habe ich was übersehen? Was mache ich falsch?
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/21/2022 11:57:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.03.2022 18:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 32871 Bewertung: (4064)
|
Gibt es eine Fehlermeldung wenn du versuchst das Programm auf die 0BA5 zu übertragen? |
21.03.2022 11:17 | |
Beigetreten: 18.09.2014 Letzter Bes: 22.03.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo. Danke. Habe den Fehler gefunden. Es war ein fehlerhaftes Programm. Jetzt funktioniert alles. |
Folgen Sie uns auf