22.08.2018 07:07 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Hallo liebe Forengemeinde! Ich brauche mal wieder eure Hilfe! Bei der Umwandlung von zwei S5 Programmen kommen wieder FEhler mit denen ich nix anfangen kann, bzw. die ich nicht abgestellt bekomme. Das die FB gelöscht werden können habe ich vom letzten Mal noch im Kopf. Bleiben aber noch die Fehler bezüglich der OB. Ich kann mit dem Umwandlungsprogramm keine übersetzbare AWL-Quelle erstellen. Kann mir dabei bitte jemand helfen? Besten Dank im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangForum.zip (454 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 22.08.2018 07:08:33Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.08.2018 08:31:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.08.2018 08:14 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo motmonti, habe mir nur mal diese S7-Quelle angeschaut: Forum.zip\ixo65\Traverse\S7 Konvertierung\S5-95U\VTRAV_AC.AWL Nach umsortieren der DBs ganz nach oben und der OBs ganz nach unten konnte die Quelle fehlerfrei übersetzt werden. Außerdem sind in der Symboldatei noch zwei ".PA"-Zeilen drin vom Ausdruck als Seitenwechsel. Spielt aber für den Import keine Rolle, außer dass eine Fehlermeldung angezeigt wird. Vielleicht hilft dir das erst mal. Grüße Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.08.2018 11:24 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Hallo motmonti, bei der PRESSE ist es das gleiche Problem in der AWL-Quelle. Ganz oben müssen die DBs stehen, danach die Funktionen und am Ende die OBs. Genauer gesagt: Wird ein Baustein von einem anderen referenziert, muss dieser zuerst generiert werden, also in der Quelle weiter oben stehen. Was mir noch aufgefallen ist: In deinen DBs sind einige String-Variablen vorhanden. Für jede Stringvariable musst du im Funktionsbaustein zwei Bytes als Offset dazu rechnen. Siehe dazu Beitrags-ID https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/669951 Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.08.2018 13:08:54Link optimiert. --- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
22.08.2018 12:21 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Danke! Aber was ist mit den Fehlermeldungen bei der Konvertierung des S5 Programms auf S7? |
22.08.2018 12:41 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Da musst du auf andere Experten hoffen. S5-Programme kann und will ich nicht mehr öffnen. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf