17.03.2015 09:35 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Hallo Gemeinde Ich habe wieder mal eine Frage , warum kann ich im Heimnetz nur mit PC oder Laptop auf den Webserver Logo!8 zugreifen mit Handy oder Pat geht es nicht . Habe eine 7490 Fritz Box und Betreibe die LAN Verbindung zur Logo!8 über Powerline Adapter . Wenn ich die IP Adresse 192.168.1.11 eingebe habe ich zugriff mit allen Rechnern nur nicht Android Geräte ,wo bei der Zugriff auf das Heimnetz mit Android tadellos klappt nur nicht auf die Logo !
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.03.2015 10:29:36New subject after splitting Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 17.03.2015 10:31:22 |
|
18.03.2015 07:18 | |
Beigetreten: 19.01.2013 Letzter Bes: 18.01.2023 Beiträge: 25 Bewertung: (1) |
Alles mein Fehler ,IP geändert Funktioniert Einwand frei |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |