06.04.2006 07:13 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Morten, ja klar. Ist der Großraum Bielefeld ( Ostwestfalen-Lippe). MFG |
06.04.2006 14:39 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hallo jofu, ich habe mal recherchiert. So kann ich definitiv sagen, dass Siemens selbst keine Kurse zu LOGO! anbietet. Es gibt da einige andere Firmen die das machen, aber da sind natürlich Kursort und Preis Dinge, die es zu bedenken gilt. Was aber vielleicht eine Alternative für Dich wäre, sind die MicroSets von Siemens. Da geht es um die Steuerung S7-200 aber auch um LOGO!. Ich weiss nicht ob Du die schon kennst. Auch möchte ich Dich auf den nachfolgenden FAQ aufmerksam machen, der einiges Wissenswerte über LOGO! enthält. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18185594 Aber nochmal zurück zu den MicroSets: Du findest diese unter http://www.automation.siemens.com/microset Gehe da mal auf den Link "So helfen Ihnen Micro Automation Sets" und gucke Dir vielleicht mal die Beispiele 9 und 12 an, die LOGO!-Lösungen enthalten. Dafür gibt es Flyer, Beschreibung und auch den Code, alles kostenlos. Ich hoffe, dass dies vielleicht eine Alternative zu einem LOGO!-Kurs sein könnte. Mindestens hoffe ich aber, dass Dir die Links ein bißchen Weiterhelfen. Viele Grüße Morten |
Zuletzt bearbeitet von: Morten am: 07.04.2006 14:08 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.04.2006 15:27 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für den Tip. Das war der Hinweis den ich brauchte. Ich hab immer mit der "Rampe" versucht, hatt aber nicht geklappt. Nochmals Vielen Dank[:D] |
Folgen Sie uns auf