13.01.2022 08:12 | |
Beigetreten: 08.01.2022 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo Scorp, anbei die Programmierung wie ich denke das es klappen sollte, aber nicht klappt. Ich habe die LOGO! halt schon zuhause, einen TCP - RTU Umsetzer der auch Client sein kann müsste ich erst kaufen, da habe ich mir mal einen anbieten lassen und der war recht teuer, deshalb würde ich gerne die LOGO! nutzen Danke für die Hilfe! Liebe Grüße DateianhangLOGO! SMA & WWP.zip (222 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: YannickBebra am: 01/13/2022 08:14:07 |
|
13.01.2022 13:40 | |
Beigetreten: 08.01.2022 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Ok, dann versuche ich mal alles möglichst strukturiert zu beantworten: Heist das um ein Doppelwort einlesen zu können, muss ich auf zwei VW das gleiche Register einlesen? Zu den Komponenten: Wechselrichter: SMA STP 4.0, neuste Version. Die Modbustabelle packe ich unten rein. Das Problem hier ist, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, welche Register ich brauche. Von der Logik her denke ich, dass ich Register "30873 Momentane Eigenverbrauchserhöhung, in W" und Register "30867 Leistung Netzeinspeisung, in W" addieren muss, weil das dann die Leistung ist die die Wärmepumpe nutzen darf, denn wenn ich nur die Netzeinspeisung alleine betrachte, würde die Leistung der WP denke ich mal periodisch steigen und fallen, weil die Netzeinspeisung natürlich sinkt, wenn der Verbrauch der WP steigt und umgekehrt. Umgekehrt könnte ich mir aber auch vorstellen, mir vom WR die aktuelle Netzeinspeisung zu "holen" und diese mit Register 2010 "SUR Aktuelle Überschussleistung Auflösung 1 W, kann positiv und negativ sein. Darstellung: 16 bit 2er-Komplement" der Wärmepumpe zu addieren. Allerdings weis ich da nicht im Ansatz, ob ich so hinkomme oder am Ende ganz andere Register benötige. Aber ich denke mal, dass das auch egal ist, wenn es im Grundsatz erstmal funktioniert, überhaupt irgendwas auszulesen. Modbus-Umsetzer: Da hatte ich an den U.S.R. USR-TCP232-304 gedacht. Den habe ich aber noch nicht, da würde ich auch einer anderen Empfehlung folgen, wenn es das leichter macht. Wärmepumpe: Ochsner Europa Genius 333, Modbustabelle packe ich auch unten rein. Port werde ich die 502 nehmen, so wie es Standard ist, bei dem Wechselrichter ist Unit-ID 3 eingestellt, bei der Wärmepumpe die 1. Die Zahlenformate stehen meiner Meinung nach in den Modbustabellen der Hersteller mit drin. Eine Bildschirmaufnahme von dem Ausleseprogramm packe ich ebenfalls unten rein. DateianhangSiemens_Forum.zip (186 Downloads) |
13.01.2022 13:42 | |
Beigetreten: 08.01.2022 Letzter Bes: 29.11.2023 Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo Sierra83, die LOGO! ist ohnehin verbaut und soll die Modbus Aufgabe nur nebenbei erledigen! Liebe Grüße |
13.01.2022 17:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Ist in der Zugriffskontrolle der Modbus Zugriff überhaupt frei gegeben? |
Folgen Sie uns auf