24.09.2020 15:37 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 19.06.2022 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Habe mich einen Logo 8.2 FS4 zugelegt um miene ABB M2M auszulesen und seine werte (4110-4116) zu benutzen im Logo. Habe schon mehreres versucht aber es gelingt mich nicht daten aus den M2M geheraus zubekommen. Mit : Modbus Diagnose 4.2 kan ich werte sehen, auch mit ADVANCED TCP/IP DATA LOGGER Im anhang bilder mit werte Habe verschieden Logo (modbus) programme versucht so zu aendern das sie funktionierenkoennten , aber ohne erfolg. Den M2M , moechtte ich nicht tauschen fuer eienen PAC3200 oder einen M4M , weil er erst 9 monaten alt ist. Oder liegt an mich oder ich verfehle was Andere frage: wass ist der unterschied zwischen einen Modbus/internet verbinding erstellen im "Diagram modus" und im "netzwerk projekt" ? DateianhangModbus-problem.zip (95 Downloads) |
24.09.2020 18:46 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 19.06.2022 Beiträge: 37 Bewertung:
|
IXO65, Danke fuer ihr Antwort. Das verschieben vom Offset hatte ich schon versucht hoch und nach unten. ID soll 1 sein. Aber hat so weit nichts gebracht. Kan mann eventuelle Werten die zur Logo schickt werden, im A/E-zustand anschaeuen ? Da ist auch nichts zu erkennen. DateianhangModbus-problem-B.zip (81 Downloads) |
25.09.2020 07:49 | |
Beigetreten: 14.06.2020 Letzter Bes: 19.06.2022 Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hier kann mann die daten finden : ABB Bibliothek In anhang habe ich die schon ausgefiltert. DateianhangModbus-M2M.zip (74 Downloads) |
Folgen Sie uns auf