31.10.2016 15:22 | |
Beigetreten: 24.09.2015 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, dieses Thema wurde schon einmal erstellt jedoch funktioniert diese Lösung nicht und es Antwortet niemand mehr darauf. Der Unterschied ist das ich eine IM151-8 PN/DP benutze. Laut Siemens Doku funktioniert diese auch. Die PAC4200 dient als Schnittelle zwischen Modbus TCP und Modbus RTU der PAC3100. Mit dem Programm Sentron powerconfig sind alle Teilnehmer konfiguriert und erreichbar. Mit der originalen Anleitung komme ich mit der CPU aber lediglich auf die PAC4200. Im anderen Thema wurde geschrieben das nur Unit und Port zu ändern sind. Wenn ich jetzt aber den Port ändere habe ich schonmal keine Verbindung mehr (Connection Etablished = FALSE). Bei dem Port der PAC4200 habe ich Verbindung aber auf allen Unit ebenen immer die Werte drin der PAC4200. Im Anhang sind meine Konfigurationen welche ich eingestellt habe um auf die jeweilige PAC zu kommen. Leider kann ich nicht mehr im Anhang hinzufügen. Falls jemand noch Informationen haben will um mir zu helfen einfach melden. Mit Grüßen Matthias |