05.02.2016 22:02 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 22.02.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (206) |
gelöscht |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 11.02.2016 18:06:13 |
|
06.02.2016 13:12 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Für einen Modelbauservo nützt ein normaler PWM Regler eher wenig. Es gibt aber z.B. Servotester als Bausatz. Diese arbeiten aber meißt mit einem Potentiometer. Ich weis ja nicht, was die Logo mit dem Servo bewegen soll, aber wenn du nur 3 oder 4 Positionen anfahren willst, dann kannst du natürlich 3, 4 oder mehr Potis mit den Logo Relaisausgängen umschalten und somit die Positionen einfach anwählen. Oder du baust dir dieses Teil, da hast du einen Eingang für links herum einen für rechts und einen für mitte. Da könntest du den Winkel evtl per Tastzeit festlegen. http://modellbau.bug-soft.net/index.php?art=servotester&cat=et |
10.02.2016 10:07 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
Schaut so aus als würde sich das nicht rentieren, Schade |
11.02.2016 13:20 | |
Beiträge: 49 Bewertung: (0) |
An den 18k Ohm Wid. bei hochohmigen Pot eine Spannung einspeisen müsste in einem bestimmten Bereich funktionieren. |
Folgen Sie uns auf