31.05.2010 19:23 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Im Anhang mal ein erster Versuch, grob mal eben schnell. I1 wird beschleunigt, kommt I2 dazu fährt es wieder runter.... unterschiedlich schnell. Beim wieder Beschleunigen muß man erst warten bis Rampe 1 wieder bei 30 angekommen ist. Dies gefällt mir nicht und ist entspricht ja auch nicht deiner Vorstellung. Läßt sich aber sicher lösen. Vielleicht kommt mir noch ne bessere Idee. DateianhangRampe_V1.zip (227 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.06.2010 13:43 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
So Danke nachmals an Nachbar....Meine Lösung ist fertig... Habe die Lösung noch angehängt. Gruss Christoph DateianhangHelikoptersteuerung_mit_2_RampenV2.zip (252 Downloads) |
01.06.2010 16:07 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Helikoptersteuerung mit Logo, Höchst interessant. Willst du ein paar Fakts da lassen? Eventuell ein Foto? LG Philipp |
01.06.2010 16:52 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (1) |
Das hat nicht wirklich etwas mit einem Helikopter zu tun sondern ist eine Dauertestanlage für einen neuen Karusselltürantrieb. Nur die Anlage hat ein Rotor wie ein Helikopter mit ca 1Tonne Gewicht dran (zum Simulieren einer grossen Karusselltür wie in grossen Einkaufszentren). Aber es ist schon noch interessant wie die Logo den Motor und die Bremse des Antriebs ansteuert und der Prototypenantrieb die rotierende Masse in nullkommanix zu Stillstand bringt. Lg Christoph DateianhangDesktop.zip (219 Downloads) |