Industry Online Support
Technical Forum
14.10.2013 10:41 | |
Beigetreten: 06.03.2007 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, um helfen zu können benötige ich einige Angaben: - ist das MPP483IE neu, bzw. ist bekannt, welche Firmware es hat? - die CPU315-2 PN/DP ist eine Simatic-CPU; wird also diese Konfiguration ohne NCU betrieben? --> Hintergrund meiner Fragen ist der, dass wenn das MPP483IE mit aktueller Firmware V2.2.8 an einer Simatic Profinet-CPU betrieben wird, dann kann man es als Profinet-Device direct an der CPU projektieren und betreiben, ohne den "Umweg" über eine PCU50. Dafür muss lediglich der DIP-Schalter S2 auf der MPP-Rückseite (1 - 10) komplett auf "1" gesetzt werden (damit befindet sich dann das MPP im Profinet-Modus). Die erforderliche GSDML-Datei für die Step7-Projektierung kann unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62332440heruntergeladen werden. |