30.06.2017 08:44 | |
Beigetreten: 30.08.2007 Letzter Bes: 30.01.2023 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Hallo zusammen folgendes Problem: bestehende Anlage mit MP177(6ES7671-4EE00-0YA0) projektiert mit Step7 V5.5 und WinCCflex 2008 SP2 soll mit neuen Bedienfunktionen aufgerüstet werden. Da mein zwischenzeitlich beschafftes Siemens FieldPG M4 ein 64bittiges Win7 hat ist die WinAC MP2008 Software der Original- CD nicht installierbar und somit die Sytembibliotheken in WinCCflex nicht vorhanden. Idee war nun auf TIA hochzurüsten da laut TIA Readiness Check alle eingesetzten HW-Komponenten unterstützt werden. Unter TIA V13 wird das Firmwareimage auf das MP übertragen soweit o.k. Dann muss die Option WinAC MP V4.1.1 übertragen werden dabei kommt es zum Abbruch wegen Speicherplatzmangels. Gibt es dafür eine Erklärung bzw. hat jemand die beschriebene Konstellation am laufen? Regards wezi DateianhangThermo2TIA.pdf (19 Downloads) |
Folgen Sie uns auf