Industry Online Support
Technical Forum
11.03.2013 17:40 | |
Beigetreten: 13.05.2008 Letzter Bes: 18.12.2019 Beiträge: 836 Bewertung: (71) |
Hallo EKON_1, so ganz habe ich nicht verstanden, was du eigentlich möchtest. Ich nehme an du arbeitest mit RT Advanced bzw. mit Panels und hast nur eine Steuerung aber für jede Teilanlage einen eigenen DB oder einen festen Offset in einem DB bzw. Multiinstanz-DB. Das variablengemultiplexte Variablen (im Eigenschaftsdialog der Variablen unter "Multiplexen")nicht als Rezepturelemente verwendet werden können ist klar. Eine Alternative wäre das Adressmultiplexen, ausprobiert habe ich das allerdings nicht. Dabei wird in der Klappliste der Variablenadresse die DB-Nummer und/oder die Adresse (einer) weiteren Variablen zugewiesen, welche somit als Zeiger agiert. Der verlinkte FAQ zeigt zwar WCF, aber die Funktionalität ist beim TIA Portal identisch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21808320 |
mfG / Best regards |
|