17.08.2015 18:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal der Ansatz für die Grundgattervariante! Das kostet aber viele Bausteine und geht sicher einfacher. So richtig habe ich die Logik hinter der Tabelle noch nicht verstanden. Was ist, wenn I1, I3 und I6 angesteuert sind usw.! Diese Varianten fehlen in deiner Tabelle! DateianhangMultiplexer 1.zip (97 Downloads) |
17.08.2015 19:00 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Im Anhang mal ein Beispiel ohne Grundgatter! Bedingung ist aber die Einhaltung deiner Tabelle! DateianhangMultiplexer 2.zip (90 Downloads) |
18.08.2015 11:20 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 10:56:02~(‾▿‾)~ |
|
18.08.2015 17:26 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ja und? Genau das macht die Schaltung. Solltest Du auch mal testen. Und wie gesagt, das ist eben kein Multiplexen sondern 'ne einfache Auswahllogik.
DateianhangAuswahl (Multiplexer).zip (86 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.08.2015 18:12 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ja! Denn wenn Du Deine Schaltung etwas abwandelst, bekommst Du auch eine einfachere aber sehr leicht erweiterbare Logik, der auch mehrere aktive Eingänge eines Geräts egal sind:
DateianhangAuswahl 2 (Multiplexer).zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf