22.11.2016 20:48 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Hallo Leute! Aufgabe ist es, in einem Haushalt eine alte defekte S5 gegen eine Logo auszutauschen. Der Programmierer des Hausherrn hatte natürlich ein paar spezial Schaltungen einprogrammiert gehabt. Z.B im Wohnzimmer konnte man mit einem Taster verschiedene Bereiche im selben Raum auf- bzw abgedrehen. Kurz tasten: Alles Ein wenn alles Aus; Alles Aus wenn irgendein Ein Lange Tasten: Die Bereiche einzeln durchspringen bis gewünschter Bereich erreicht ist. Ich habe schon etwas zusammen gebastelt, funktioniert auch wie es soll! Nun meine Frage, kann man dies irgendwie vereinfachter aufbauen? Vielen Dank für Feedback Mfg
DateianhangTasterMitFunktionen.zip (42 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Sierra83 am: 22.11.2016 20:57:30 |
|
22.11.2016 23:10 | |
Beigetreten: 14.10.2015 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 266 Bewertung: (21) |
Hallo motmonti! Das mit der fallenden Flanke war ein guter Tipp! Dadurch konnte ich einige Bausteine entfernen, habe nun alles ohne Analogbausteine erstellt. Ich denke das passt schon so, wenn es noch eine bessere Variante gibt, freue ich mich natürlich darüber! Zum Programm der S5 komm ich selbst nicht, um ehrlich zu sagen, ich wüsste nicht mal wie, da ich keine Kabeln bzw Software dafür habe... Das macht nichts, die meisten Schaltungen sind für die Räume ganz normal, ein Taster, ein Ausgang... Nur die eine Schaltung hatte mir etwas Kopfzebrechen bereitet. Danke nochmal für den Hinweis! Mfg Sierra DateianhangTasterMitFunktionenV2.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.11.2016 11:43 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Moin zusammen,
DateianhangV2.1.zip (102 Downloads) |