13.05.2019 16:15 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo zusammen, hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Nach einem Update von Firmwareversion 1.81.01 auf 1.81.03 läuft mein Programm nicht mehr Ordnungsgemäß und es kommt beim aufspielen des Programms die folgende Frage die ich vorher nicht kannte, Die Positionseinstellung für AI weichen im Schaltprogramm und im Gerät voneinander ab. Möchten Sie diie AI-Positionseinstellung des Gerätes ändern? Wenn ja, wird das Gerät nach Abschluss des Downloads neu gestartet, damit die Änderung wirksam wird. Leider finde ich die Firmwareversion 1.81.01 oder 1.81.02 nicht zum Download um ausprobieren zu können, ob es daran liegen kann, das die Logo mit dem unveränderten Programm nicht mehr so funktioniert wie mit der alten Firmware. Über Ideen und Antworten freu ich mich ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/14/2019 06:13:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.05.2019 09:42 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Ich habe das Basismodul + 2 x Analogmodule (2AM), muss ich die Hardware irgendwo Konfigurieren? Analogeingänge auf dem Basismodul werden nicht genutzt. |
14.05.2019 09:49 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Wenn ich die Antwort mit "Ja" beantworte funktioniert es leider trotzdem nicht. |
14.05.2019 10:39 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Danke für den Hinweis. Dort habe ich 0 AI bereits aktiviert. |
14.05.2019 10:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.03.2023 Beiträge: 29499 Bewertung:
|
Hast du auch die geänderte Datei zur LOGO! übertragen? |
Folgen Sie uns auf