13.10.2017 08:48 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Ich hatte hier auf Arbeit noch eine unbenutzte Logo 8 FS4 liegen, die ich heute brauche. Hab mal das Update gemacht und wollte danach die IP Adresse am Display einstellen. Das ging aber nicht. Ich kam im Menü bis dahin, wo ich die IP sehen konnte, aber dort konnte ich dann nicht weiterblättern zum Verstellen. Hab es dann mit Logosoft gemacht und das funktionierte auch, aber auch danach geht es am Display nicht. In den Admin Modus hab ich umgeschalten. Ist das der nächste Bug??? oder ist das nur ein Fehler meiner Logo? Ich hab das Ganze vor dem Update leider nicht ausprobiert. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 13.10.2017 11:37:17Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf