04.05.2012 10:38 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 496 Bewertung: (66) |
Hallo Servicetechniker, um welchen Switch handelt es sich? Bei den alten OSM/ESM gab es einen Taster, mit dem konnte man die Fehlermaske parametrieren, aber nicht einzelne Ports abschalten. Bei den Scalance X200 gibt es keinen Taster mehr. Die neuen Scalance können HSR und MRP. In diesem Fall wäre möglich, für die neuen SwitcheARD-Modus, dann würden diese den HSR-Master erkennen und auf den Modus HSR-Client umschalten. Falls man lieber einstellen möchte, dann im MiniWeb des Scalance auf HSR-Client. Hier der Link zur Beschreibung der OSM -Firmwareaktualisierung: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28026936 und hier für die Scalance V2: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54684934 V1: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/46162662 Die OSM können nur HSR, somit ist HSR für alle Switche ab 200 aufwärts und OSM/ESM der gemeinsame Nenner. Abschalten der Ports geht nur über das MiniWeb und auf alle Fälle bei den X200. Ob es diese Funktion schon bei den OSM/ESM gab kann ich nicht sagen. |
Zuletzt bearbeitet von: Asterix am: 04.05.2012 10:42Ergänzung zu den Fragen HSR und Portabschaltung Viele Grüße |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
06.05.2012 11:01 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 496 Bewertung: (66) |
Hallo wastel61, bei HSR (auch bei MRP) muss es einen Master geben, bei den OSM sieht man dies an der entsprechenden LED und bei allen im WebBasedManagment (Webseite). Wenn kein Fehler angezeigt wird.... Wichtig ist natürlich die Aktivierung der FaultMaske da sonst keine SF-LED bzw. keine Störung gemeldet wird. Zur Auswertung könnte man den Meldekontakt verwenden, Mails versenden, Daten per SNMP abholen (z.B. SNMP OPC Server und per WinCC integriert auswerten) oder bei den neueren per Syslog auf einem SyslogServer. Zum Thema Security gibt es ein gutes Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60119725 Nur mit Portabschaltung ist es ja noch nicht getan .... Mit den Tastern kann man sicherlich die Ports nicht abschalten, dies ist nur mit der Webseite möglich. |
Viele Grüße |
|
Folgen Sie uns auf