21.03.2020 20:08 | |
Beigetreten: 23.09.2019 Letzter Bes: 12.10.2022 Beiträge: 15 Bewertung:
|
jetzt :)
DateianhangLOGO_HMI.zip (44 Downloads) |
21.03.2020 21:47 | |
Beigetreten: 23.09.2019 Letzter Bes: 12.10.2022 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Ja es ist nur ein Testprojekt, damit es nicht zu unübersichtlich wird Das ändern hat nichts gebracht.. |
21.03.2020 22:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Stimmt nicht. Das ist unabhängig davon. Ich habe auch nur den Diagrammmodus benutzt. DateianhangOnline-Test.zip (49 Downloads) |
21.03.2020 22:26 | |
Beigetreten: 24.03.2017 Letzter Bes: 23.03.2023 Beiträge: 115 Bewertung:
|
Hallo Hatte erst die gleiche Vermutung wie Ixo65. Ich habe dein Projekt in die Logo geladen und dein TIA Projekt Hochgerüstet auf meinen Softwarestand 15.1 Habe die IP Adressen auf meine Range geändert. Die Trial Advance Lizenz Aktiviert und getestet ohne weitere Änderungen vorzunehmen. Da hat es Funktioniert was man einfach sieht ist die Doppelbelegung im VM Bereich wenn man V0.0 schaltet reagiert die Anzeige Links. Gruss Oliver DateianhangUntitled 11.avi (52 Downloads) |
Folgen Sie uns auf