18.10.2015 11:39 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 27.03.2023 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Hallo Forumsmitglieder, da ich häufig von Zugriffsproblemen zur Logo lese, habe ich im Anhang mal eine kleine Beschreibung hinterlegt, wie man die Logo am einfachsten in ein vorhandenes Netzwerk einbindet. Vorteil: Solange nur eine Logo mit Werkseinstellung angeschlossen werden soll, ist weder am PC noch an der Logo etwas umzustellen. DateianhangNetzwerkeinstellung.pdf (845 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
18.10.2015 13:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Mit Screenshots wäre die Beschreibung für jeden Logo-Einsteiger absolut perfekt. Aber auch so sehr gut |
Folgen Sie uns auf