10.04.2017 20:30 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Im Anhang das (noch nicht fertige) Programm:DateianhangSintersteuerung ZPF Netzwerk 2.0.zip (28 Downloads) |
10.04.2017 20:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Wie ich vermutet habe, liegt es an den Netzwerkverbindungen. Wenn man alle NIs und NQs löscht, kann man die Programme in LSC V8.1 öffnen. Warum hast du eigentlich 2 Verbindungen zwischen den beiden LOGO!s? Im Anhang die Version mit den gelöschten NIs und NQs. DateianhangSintersteuerung ZPF Netzwerk 2.0_V2.zip (31 Downloads) |
10.04.2017 20:59 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Wenn ich die Datei öffne, dann sehe ich nur in der Netzwerkansicht den PC - keine Logo's, kein Programm.... |
10.04.2017 21:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Das ist definitiv bei mir nicht so. Siehe Video im Anhang.
DateianhangTest.wmv (31 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf