22.01.2021 22:32 | |
Beigetreten: 30.01.2016 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Für Servicezwecke möchte ich 3 vernetzte Logos 8.3 über 3 virtuelle TDE visualisieren. Unter der funktionierenden Parametrierung kommen jedoch immer Sicherheits-Warnmeldungen die mich stören. Funktionsfähiges TDE und funktionierende NI.. und NQ.. Verbindungen Mit gezogenen Verbindungslinien von Logo 1 (Logo Server) zu Logo 2 und Logo 3 funktionieren die virtuellen TDE und die NI.. und NQ.. Verbindungen. Es kommen jedoch Warnhinweise bezüglich unsicherer Ports 102 und Port 135. Nicht funktionierende NI.. und NQ.. Verbindungen Mit Löschung des Häkchens „S7-Zugriff erlauben“ ist keine NI:: und NO.. Verbindung mehr möglich. Siehe Anlage! Was mache ich falsch? DateianhangTDE Anschaltung mit Warnmeldungen.pdf (28 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: HeißerDraht am: 01/22/2021 22:33:55 |
|
23.01.2021 04:04 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 29518 Bewertung:
|
Damit zwischen einer LOGO! und einem Remotegerät (weitere LOGO!, App, HMI usw.) Daten ausgetauscht werden können, muss die S7-Verbindung freigegeben werden. Über diese Verbindung kommuniziert die LOGO!. Diese Verbindung arbeitet über den Port 102. Wenn ein Port geöffnet wird, ist dies ein potenzieller Angriffspunkt für Hacker, wenn die LOGO! ans Internet angebunden ist. Deshalb der Warnhinweis. Bleibt du rein in einem gesicherten Firmen- oder einem Heimnetzwerk, ist die Gefahr relativ gering. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2020_10 xxxx8-0BA1 Seiten 301-304.pdf (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/23/2021 07:47:09Anhang |
|
23.01.2021 10:25 | |
Beigetreten: 30.01.2016 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 36 Bewertung:
|
Danke für die rasche Antwort von IXO 65. Mir ist das jetzt klar! |
Folgen Sie uns auf