02.07.2013 11:31 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo zusammen, es gibt eine neue LOGO! Applikation zum Thema Haussteuerung mit LOGO! 0BA7 und Wettersensoren über Client/Server-Kommunikation (Master-Master)! http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68585346 In der Applikation werden unter anderem folgende Punkte gezeigt:
Features: -Eigenständige Nutzung der Wetterstation bei Bedarf möglich -Individuelles Verstellen jedes einzelnen Sonnenschutzes auch im Automatikmodus -Zusätzliche Möglichkeit über die Bediengerät-Simulation von WinCC die Applikation mit dem PC zu steuern |
Für diesen Beitrag bedanken sich4 Benutzer |
Folgen Sie uns auf