28.05.2018 13:00 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 10.02.2025 Beiträge: 3123 Bewertung:
|
Hallo Bernhard, hast du vor Kurzem ein Windows-Update durchgeführt? TIA V14 (SP1) ist für Windows 10 Professional Version 1607 freigegeben (Lieferfreigabe STEP 7 V14 SP1). Gruss Frink |
Zuletzt bearbeitet von: Prof. Frink am: 28.05.2018 13:00:32Pi is exactly three! |
|
28.05.2018 20:13 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, schau Dir mal folgenden Link an Welche Auswirkungen kann ein Windows 10 Update, Version 1709 auf Setups haben? Vielleicht hilft der Dir weiter. Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.05.2018 09:41:21Link optimiert. |
|
28.05.2018 22:11 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Danke für die Hinweise. Leider war das ein Misserfolg. Ich habe entsprechend der Anleitung das Patch installiert und ausgeführt. Weder der Absturz bei "Verbinden" noch das automatische Beenden der Installation hat sich geändert. Ich habe die Daten des Absturzes gesichert und hänge sie an. Vielleicht hilft das. Ich abe auch wegen des Hinweises auf die Firewall diese mal radikal abgeschaltet - keine Änderung. Dennoch Danke fürs Mitdenken! Dateianhang27bd38de-0eec-44e9-800d-5bc82c355517.zip (67 Downloads) |
Folgen Sie uns auf