13.11.2013 12:36 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Moin Moin. Für mein Vorhaben reicht meine Logo kenntniss leider noch nicht ganz aus. Daher hat ein Freund für mich das meiste von dem programm geschrieben, ich habe lediglich werte und einige schaltungen angepasst. Die Programm Version mit einem Tank läuft sehr gut! Der plan war das programm zu kopieren Eingänge und Ausgänge entsprechend zu ändern um dann einen zweiten Tank unabhängig vom Ersten bzw. auch parallel zum Ersten über sie selbe Logo spülen zu können. Leider hapert es dort jetzt an fehlenden Merken. Wäre super wenn sich das mal jemand ansehen kann. vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen weg zur lösung. Im prinzip soll es wie ein Digitaler Programmschalter an einer waschmaschine funktionieren. mit vor, warm, haupt, nach Spülgang. Hoffe es ist einigermaßen zu überblicken und zu verstehen vielen dank DateianhangTank Spülung Tecko.zip (49 Downloads) |
Folgen Sie uns auf