04.09.2014 18:45 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Hast du mal mit einem Durchgangsprüfer getestet, ob der Ausgang des Sensors wirklich auf Durchgang schaltet? Ist es ein Relaiskontakt, oder ein Transistorkontakt? Bei einem relaiskontakt sollte man ein Klicken im Sensor hören. Ist es ein Transistorkontakt, ist die Anschlußbelegung und die Polung wichtig! Laut den Bildern im Netz ist es ein Relaiskontakt, so das auf Anschluß 5 die 24V+ kommen und Anschluß 4 o. 6 zur Logo gehen! Hat ja Toeternietoe schon gesagt! Kontrolliere mal am Anschluß 5, ob da die 24V+ anliegen! |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.09.2014 18:48Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 04.09.2014 18:48 |
|