31.01.2021 10:09 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Servus Ella_68, zu Analogwerten kann ich nichts sagen, da ich mich generell noch nicht mit dem Thema Analogwertverarbeitung, bezogen auf die Logo, auseinandergesetzt habe. Parameterwerte kann man über "Parameter-VM-Mapping" bestimmten Adressen zuweisen, welche man dann für Node-RED entsprechend wieder "umrechnen" muss in S7-Adressen (siehe Tabelle, welche ich auch in meinem Video gezeigt habe). Man muss natürlich aufpassen, dass man keinen Speicherbereich doppelt belegt bzw. es nicht zu einer Überschneidung kommt. Die "in S7 umgerechneten" Adressen kann man anschließend in Node-RED über die gezeigt Node einbinden, z.B. DB1,WORD8 Das einzige Problem, was auftauchen könnte, wäre die Umrechnung, da die Werte (zumindest bei der astronomischen Zeituhr) als signed (oder unsigned?) übergeben werden. Hier mal ein Beispiel der Parameter der astron. Uhr: Eventuell mache ich in nächster Zeit auch mal ein Video zu dem Thema. Edit: Video nun auf YouTube verfügbar: https://youtu.be/Xlu5g_uY65g |
Zuletzt bearbeitet von: mbrue am: 01/31/2021 10:10:50Zuletzt bearbeitet von: mbrue am: 02/16/2021 18:05:13Zuletzt bearbeitet von: mbrue am: 02/16/2021 18:21:05Zuletzt bearbeitet von: mbrue am: 02/16/2021 18:21:18 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf