21.04.2016 08:44 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo Ist es sicherheitstechnisch vertretbar das der F Baustein ESTOP1 über die HMI (über Standard DB Adresse) quittiert wird. Vorab vielen Dank |
21.04.2016 11:00 | |
Beigetreten: 08.04.2013 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 72 Bewertung:
|
Hallo, ich kenne keine Norm, die dieses Thema explizit behandelt. Allerdings bietet SIEMENS den Baustein ACK_OP an, um die Quittierung per HMI sicherer zu machen. Das Prinzip beruht darauf, dass der Bediener innerhalb eines gewissen Zeitabstands zwei Taster betätigen muss, damit die Quittierung erfolgt und über die PROFINET-Leitung auch nicht nur ein TRUE, sondern zwei festgelegte Integer-Werte übertragen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Betätigung des jeweiligen Buttons ist damit wesentlich geringer. Hier findest du eine ähnliche Frage: |
Zuletzt bearbeitet von: Jonathan S. am: 21.04.2016 11:03:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf