09.06.2021 11:53 | |
Beigetreten: 28.08.2019 Letzter Bes: 29.10.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich will im OB86 die Adresse des auslösenden DP Slaves auslesen. Im Hansbuch steht das diese in der Variablen OB86_Z23 Bit 0-7 zu finden ist. Mein Problem ist, dass der OB diese Variable nicht bereit stellt. Auch ein naives hinzufügen einer Variablen mit diesem Namen funktioniert wie erwartet nicht. Andersherum gibt es eine Variable OB86_Racks_FLTD (Array 0..31 of Bool) die wiederum im Handbuch nicht beschrieben wird. Es handelt sich hier um eine CPU 319F-3 PN/DP (6ES7 318-3FL01-0AB0) und um TIA V16 UD4 Viele Grüße DateianhangRACK_Perepherie_Ueberwachung (OB86).pdf (239 Downloads) |
Folgen Sie uns auf