15.06.2016 16:33 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (191) |
Hallo Veiqo, das "Teleportieren" eines Objektes (von einer Stelle an eine andere) ist via Script problemlos möglich. Statt das Objekt selbst zu bewegen kann man auch das "Symbolische E/A-Feld" benutzen (als Output) und über eine Grafikliste die verschiedenen Bilder der "Animation" zuweisen.
Auch hinter E/A-Feldern kann ein farbveränderlicher Hintergrund eingefügt werden. Die Farbveränderung muss nicht unbedingt über ein Skript erfolgen, hier reichen meist die Einstellmöglichkeiten des Hintergrundobjekts unter "Eigenschaften > Anzeige > Gestaltung". (Das "Verschieben" von Objekten per Drag & Drop geht in VBS nicht. Bei C-Skripten bin ich mir nicht sicher, ob die Position des Mauszeigers dynamisch ausgelesen werden kann. Würde es aber eher lassen.) |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Folgen Sie uns auf