27.11.2009 18:21 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Analogmerker |
28.11.2009 11:18 | |
Beigetreten: 20.08.2009 Letzter Bes: 12.02.2015 Beiträge: 79 Bewertung: (3) |
Passt. Danke |
28.11.2009 12:11 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
Gibt es denn auch auf der Analogseiteso einen Trick, wie Digital mit der Kaskadierung?? |
28.11.2009 12:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, leider gibt es für das "Abschließen" von Analogausgängen analoger Blöcke KEINE adäquate Lösung. Wie inLOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickleru. a. vom mir dargestellt, ist dies eines DER Mankos der 0BA6! bzw. deren Programmierung Was kann bzw. muss man machen? a) wie oben angegeben Analogmerker (aber max. 6 vorhanden !!!) dazu verwenden (wenn diese nicht aus Funktionsgründen für die Schaltung zwingend an anderen Stellen erforderlich sind!) oder/und Analogausgänge (nur wenn KEIN Modul AM2AQ angeschlossen ist möglich) b) Blöcke mit analogem Eingangspin oder besser mit mehreren analogen Eingangspinns (nur bei "Komparator" gegeben), die ausschließlich einen digitalen Ausgangspin besitzen...diesen dann mittels Block Xi abschließen. Häufig bleibt nur die Kombinierte Anwendung der o. g.Möglichkeiten, wobei b) eben dann Blöcke OHNE eigentliche Funktion für die Schaltung VERSCHWENDET! MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf