08.08.2006 21:18 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (315)
|
Hallo Achim, Vielleicht geht das mit Fetch und Write wo man selbst die ganze Kopf aufbauen koennte. In das unterstehende Handbuch ist Beschrieben wie das gemacht werden koennte: S7-CPs für Industrial Ethernet Projektieren und in Betrieb nehmen Kopplung zu Fremdsystemen mit FETCH/WRITE Die bei ISO−Transportverbindungen, TCP− und ISO−on−TCP−Verbindungen unterstützte Betriebsart für FETCH und WRITE kann prinzipiell von beliebigen Fremdgeräten aus für den Zugriff auf S7−Systemspeicherbereiche genutzt werden. Damit Sie diesen Zugriff z.B. auch für PC−Anwendungen implementieren können, müssen Sie den PDU−Aufbau für die Aufträge kennen. Die benötigten, S7− bzw. S5−spezifische Header für Anforderungs− und Quittungstelegramme sind standardmäßig 16 Bytes lang; ihre Struktur wird nachfolgend offengelegt: |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|