27.03.2019 08:05 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ein Temperaturdrift wäre möglich. Nach momentaner Erkenntniss verläuft der aber nicht eindeutig. Denn das würde bedeuten das bei sinkender Temperatur sich der Offset erhöht und bei steigender ebenfalls. Gibt es eine Möglichkeit den Temperaturdrift mit der LOGO rauszurechnen? Wahrscheinlich, wenn überhaupt mit einem Temperatursensor oder? DateianhangPrototyp.zip (73 Downloads) |
27.03.2019 11:25 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Danke :-) ich werde das mal versuchen zu prüfen, noch fehlen mir leider dir Messgeräte dazu ... |
27.03.2019 11:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2025 Beiträge: 35193 Bewertung:
|
Ohne Messgeräte wird es wohl schwer werden. |
Folgen Sie uns auf