21.09.2018 08:00 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo Sunzi, nach deiner Fehlerbeschreibung scheint es, dass deine COM/DCOM-Settings von Windows nicht richtig eingestellt sind. Dies ist bei OPC DA der häufigste Fehler. Bitte prüfe deine Einstellungen mit dem nachfolgenden FAQ: Welche Einstellungen müssen unter Windows XP/Windows 7 und WinCC flexible vorgenommen werden, damit eine Server-Client-Kommunikation über OPC-DCOM stattfinden kann? https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/31198863 Mit freundlichen Grüßen |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2018 14:03 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo Sunzi92, es gibt noch den folgenden FAQ der auf die Fehlerbeschreibung passen könnte: Warum können Sie keine Verbindung zwischen einem OPC DA Client und dem OPC DA Server von WinCC Advanced herstellen? Mit freundlichen Grüßen |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf