19.05.2015 13:18 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Guten Tag,
Ich habe eine 319er PN CPU und ein PG M3. S7 Projekt besteht aus einem einzigen DB mit 2 Int-Variablen. IP der CPU ist 10.10.10.1 IP des PG ist 10.10.10.2 (PG-Name ist PGM3) Ich füge zum Projekt eine PC-Station ein. Unter der Konfiguration füge ich eine Verbindung ein ("IE Allgemein --> V6.2.1), IP ist die vom PG. Hinzu kommt ein OPC-Server (V6.2.1). Im NetPro wird bei der PC-Station eine neue Verbindung hinzugefügt, die spezifizierte zwischen PG und CPU. Anschließend wird das ganze "Gespeichert und Übersetzt" und die CPU in Sie CPU-Station in die Steuerung geladen. Im Komponenen Konfigurator lad eich die *.xbe-Datei, die nach"Speichern und übersetzen" erstellt wird. Wer unter Start-> Siemens Automation -> Simatic ->Simatic Net -> Verfahrensanleitung schaut, da sind die jeweiligen Schritte aufgelistet. öffne ich den OPC Scout V10, dann kann ich bei "Lokale COM-Server" auf OPC.SimaticNet (OPC DA Zugriff) nicht die Variabeln sehen, Hbe dafür aber ein UA-Server mit eben meinen DB. Das funktioniert (mehr oder weniger). Die ganze Prozedur auf einem anderen PG und ich habe kein UA-Server unter OPC Scout, kann dafür aber in OPC.SimaticNet reinschauen. Ich weiß nicht mehr weiter, kann mir jemand sagen was falsch ist? Mein Ziel ist es einfach, auf einem handelsüblichen Rechner einen OPC UA Server zu erzeugen, der mit der CPU kommuniziert und ich über den OPC Scout V10 auf Variablen zugreifen kann. Ich freue mich über jeden Tip. Vielen Dank ------ Also jetzt hab ich einen UA-Server, sehe die DBs aber nicht den Inhalt, hat das Problem schon jemand gehabt?
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Hi it´s me! am: 19.05.2015 13:49:43Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 20.05.2015 11:58:06Neue Überschrift nachaufteilen |
|