21.07.2021 15:43 | |
Beigetreten: 09.02.2021 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Mein Ziel ist es mit dem Openess Scripter ein Projekt für ein PLC zu kompilieren, zu laden und online zu gehen. Beim online gehen kann man bei TIA-Portal jeweils die Verbindung wählen. (siehe https://support.industry.siemens.com/cs/document/109740012) Aber was genau macht der "connect" im Openess Scripter?
Betrifft: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742322 Besten Dank |
Zuletzt bearbeitet von: ie_CH am: 07/21/2021 15:44:57 |
|
22.07.2021 09:38 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo ie_CH, mit dem Befehl Connect geben Sie den Pfad mit dem abgelegten Projekt an, bzw. das Verzeichnis, wo Sie das Projekt abgelegt haben. Beispiel: Connect Portal "D:\demo\project\project.ab16" Weitere Informationen finden Sie im AWB: Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.07.2021 12:19 | |
Beigetreten: 09.02.2021 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Salli Cicerio Besten Dank für deine Rückmeldung. Im Anhang habe ich 109742322_OpennessScripter_DOC_V115_de.pdf (wenn man F1 im Openess Script Editor drückt kommt dieses PDF) 1. Mit dem Tia Portal kann man ja online gehen: Beim online gehen kann man bei TIA-Portal jeweils die Verbindung wählen. (siehehttps://support.industry.siemens.com/cs/document/109740012) 2. Wie kann man online gehen z.B mit einer anderen IP-Adresse in Openess Scripter?
3. Wie kann man ein Projekt laden? Beispiel:
@Cicerio Ich verstehe nicht was man dem connect für Argumente übergeben kann ob man überhaupt kann?:
---
Oder ist das Online gehen / Laden ein Feature Request? ^^ Beste Grüsse Dateianhang109742322_OpennessScripter_DOC_V115_de.pdf (101 Downloads) |
10.08.2021 15:29 | |
Beigetreten: 09.02.2021 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
As far as I understand this is not possible with Openess-Scripter? -> so I will close this topic https://support.industry.siemens.com/tf/ww/en/posts/openness-with-python/215117/?page=0&pageSize=10 also in https://github.com/Maroder1/Openness_examples_python |
Zuletzt bearbeitet von: ie_CH am: 08/10/2021 15:30:35 |
|
Folgen Sie uns auf