09.10.2013 09:10 | |
Beigetreten: 16.11.2012 Letzter Bes: 22.03.2024 Beiträge: 227 Bewertung: (31) |
Hallo, da hat sie leider recht. Der Faceplatesprung baut auf dem gleichen Mechanismus auf, der auch für die Kommunikation zwischen den Servern oder zu den Clients genutzt wird. Diese Funktion kann bei OS-Simulation nicht genutzt werden. Siehe dazu Handbuch SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Operator Station (V8.0 SP1)Kapitel 19.1 (S. 313). Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |