12.12.2023 11:35 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 11.02.2025 Beiträge: 3535 Bewertung:
|
Hallo Tim84, ich gehe davon aus, dass Du das PAC3200 über PROFINET angebunden hast, bei Modbus gestaltet sich der Zugriff deutlich schwieriger. Also im Falle von PROFINET kann DPRD_DAT (wie von sancruz erklärt) verwendet werden, es geht jedoch auch anders. Du könntest einen passenden PLC-Datentypen anlegen und diesen direkt für die Eingangsadressen verwenden. Wenn dann derselbe Datentyp auch für den Datenbaustein verwendet wird, reicht eine einzige MOVE-Anweisung um alle Daten vom Prozessabbild der Eingänge in den Datenbaustein zu kopieren. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf