20.12.2016 14:21 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 18.12.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Hallo, ich habe hier einen PAC3200, welchen ich in Step 7 V5.5 über Profinet einbinden möchte. Leider funktioniert es nicht so einfach wie gedacht. So wie ich bisher raus gefunden habe, muss es wohl am Profinet-Namen des PACs liegen. Wenn ich das Gerät mit der Sentron-Software PowerConfig V3.7 auslese, wird mir kein Name im Bereich Profinet angezeigt. Alle anderen Einstellungen (IP-Adresse, Gateway usw.) sind korrekt. Nun habe ich testweise so ein PAC hier auf dem Schreibtisch liegen und wenn ich diesen auslese, wird mir ein Name angezeigt (pac3200 - ich denke das wird der Standardname sein). Wenn ich diesen in die HW von Step 7 einbinde, geht das problemlos. In meinem "richtigen" Projekt habe ich später 5 PAC3200 über Profinet einzubinden. Da die Namen ja eindeutig sein müssen, muss ich den Geräten irgendwie einen neuen Namen zuweisen. Nur wie? Weder mit Step 7, Primary Setup Tool, Powerconfig noch sonst einer Software ist mir das bisher gelungen den Namen zu ändern bzw. überhaupt einen zu vergeben. MfG Alexandra |
20.12.2016 14:38 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: Erwomen am: 20.12.2016 14:41:30Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:29:53~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.12.2016 15:50 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 18.12.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Vielen Dank erst einmal für den Tipp mit Proneta. Mit dieser Software habe ich es zumindest geschafft den Namen von meinem Test-PAC zu ändern. Prinzipiell weiß ich wie das zuweisen der Profinet-Namen funktioniert. Das Problem ist im Moment einfach das ich keine Teilnehmer finde, denen ich einen Namen zuweisen könnte. Ist es mit Proneta auch möglich Geräte außerhalb des eigenen Netzwerkes zu finden? Folgende Konstellation haben wir (Beispiel): PC mit Step 7 im IP-Kreis 192.168.0.x mit dem Gateway 192.168.0.1; PAC1 im IP-Kreis 192.168.5.x mit dem Gateway 192.168.5.1; PAC2 im IP-Kreis 192.168.10.x mit dem Gateway 192.168.10.1 usw.... Auf dem PC mit Step 7 finde ich dann nur Teilnehmer im gleichen IP-Kreis. Die IP-Adressen sind vom Kunden alle durchgeroutet, man kommt von allen Rechnern überall ran. Lediglich die Software zum vergeben der Gerätenamen findet keine Teilnehmer. Die PACs haben alle KEINEN Name eingetragen und somit ist auch keine Verbindung über Step 7 möglich. Da ich keine große Lust habe zwei Stunden zu der Baustelle mit den verbauten PACs zu fahren, versuche ich die Namen über das Netzwerk zu vergeben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.12.2016 15:58 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 22489 Bewertung: (3043) |
Hi, nein das wird nicht gehen. Die verwendete Technologie hinter "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" und Proneta arbeitet nur bei direkt erreichbaren Teilnehmer, die protokolle werden nicht geroutet! Sobald also Router im Spiel sind geht es nicht! Switches sind soweit ok, aber Router eben leider nicht.
Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
20.12.2016 17:25 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 18.12.2024 Beiträge: 378 Bewertung: (46) |
Schade eigentlich! Danke Euch für die Infos.... Ich habe jetzt den Siemens Support mit dem Problem "belästigt"... Die sind dran am Fall und klären das gerade intern mit der Entwicklung. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf