13.12.2012 13:46 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (28) |
Hallo Hamama, es besteht die Möglichkeit, mit dem Modbus/TCP Baustein für PN-CPUen(MLFB: 2XV9450-1MB02)Daten aus dem PAC4200 auszulesen. Hier kannst du mehr Informationen zu dem Thema finden: Wie kann ich von einer SIMATIC S7 eine OPEN MODBUS / TCP Kommunikation aufbauen und wo erhalte ich weitere Informationen? Gruß Sakura |
14.12.2012 09:11 | |
Beigetreten: 22.09.2010 Letzter Bes: 13.12.2023 Beiträge: 225 Bewertung: (28) |
Hast du nur TIA Portal installiert oder auch zusätzlich noch STEP7 V5.4 /V5.5? |
14.12.2012 12:54 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (1) |
Hi, bis jetzt nur TIA, aber werde STEP7 V5.4 /V5.5 auch nochmal drauf installieren. Danke dir für den Rat! |
14.12.2012 14:26 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Hallo Hamama, hast du Win7 64-Bit und kriegst die Fehlermeldung bei der Installation des Modbus Wizards? Gruß, Kaulquappe |