09.02.2017 12:44 | |
Beigetreten: 22.06.2016 Letzter Bes: 20.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Guten Morgen / Mahlzeit, im Rahmen eines Projektes habe ich eine Technologiebaugruppe "Time Based IO" (6ES7 138-6CG00-0BA0) im Einsatz. Mit dieser möchte ich zielgenau zu einer definierten Winkelposition meines Antriebs einen Ausgang setzen (Nockenfunktion). Da ich keine TIA Motion Control Funktionen benutze (und auch nicht will / darf) muss ich mir das selbst basteln - deshalb das TM. Hierfür habe ich mir einen SCL Baustein geschrieben der im jetzigen Stadium erst einmal einen Digitalausgang des TM setzen soll. Hierfür bin ich nach Anleitung vorgegangen. Taktsynchroner Betrieb (2ms PN-Cycle) Bereits hier hapert es:
Wenn ich mein Programm jetzt in meine S7-1510SP-F lade meldet mein TIO_DQ den Fehler 0008_0000 - laut Hilfe deutet dies auf einen Fehler im Zusammenhang mit dem Sync Block hin. Mein Sync Block selbst meldet aber keinen Fehler. Ebenso sind die Sync-Daten (Sync_Data) im TIO_Sync_DB und dem TIO_DQ_DB identisch. Die Sync Daten kommen meines Erachtens also ordnungsgemäß an. Ich habe mir das Applikationsbeispiel 109738186_TimeBasedIO_Basic_ET200SP_PROJ_v10 bereits angeschaut und finde nicht was ich denn falsch machen könnte. Verbaut habe ich eine S7-1510SP-F + IOs + TM. Das TM sitzt also nicht dezentral, sondern direkt an meiner PLC. Nun Frage ich mich also was ich denn bitte falsch mache (95% der Computerfehler sitzen 30 - 50cm vor dem Bildschirm ;-]). Ich komm so nicht mehr weiter. Ich dachte mir vielleicht hat hier jemand einen Tipp. Besten Dank schon mal! Gruß DateianhangSiemens Forum Anhang 09022017 TBIO.zip (132 Downloads) |
09.02.2017 16:49 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 2197 Bewertung: (326) |
Deine TM-Baugruppen müssen taktsynchron angesteuert werden, was bedeutet, dass Du sie nicht im Zentralrack verwenden kannst, sondern dezentral hinter einer IM155-5PN ST oder IM155-5PN HF betreiben musst. Du solltest die TOs "OutputCam" für einen einzelnen Nocken oder "CamTrack" für mehrere Nocken (Nockenspur) verwenden. mfG |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 09.02.2017 17:16:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |