20.11.2012 10:53 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo liebe LOGO!-ianer und andere aktive Benutzerin unserem Technical Forum, das Technical Forum stellt in erster Linie eine Plattforum dar für den Austausch von Anwendern untereinander.Die deutschsprachige Logo!-Konferenz ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie dieser Austausch funktioniert. In diesem Zusammenhang:Vielen Dankfür die große Bereitschaft sich hier mit den Fragestellungen Anderer auseinander zu setzen. Die Erfahrungen mit unseren Produkten, die hier im Forum diskutiert werden, sind auch für unsere Produktverantwortlichen von großem Wert. Das direkte Kundenfeedback ist ein Schatz der nicht einfach links liegen gelassen und ignoriert wird.Ich kann an dieser Stelle versichern, die Wünsche und Schwierigkeiten die hier diskutiert werden kommen an. Sie werden aktiv gelesen. Zusätzlich leiten wir Moderatoren Themen, die wir für besonders interessant halten, direkt weiter. Auch hier sehe ich die LOGO! als ein sehr schönes Beispiel. So sind z.B. die Astrouhr oder die Ethernet-Anbindung im Forum diskutiert worden und heute im Funktionsumfang der LOGO! enthalten. Für alle, die Wert auf eine offizielle Aussage legen, sind die Kanäle über den Technical Support oder auch der Kontakt zum Siemens-Ansprechpartner vor Ort gute Alternativen. Ich wünscheweiterhin viele spannende Diskussionen und einen befruchtenden Austausch Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.11.2012 12:16 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn sie ja wenigstens den Support dazu auch "kopieren" würden.... Denn ich habe zur XLogic so noch nichts gefunden. |
Folgen Sie uns auf