13.10.2022 06:26 | |
Beigetreten: 30.09.2007 Letzter Bes: 25.11.2024 Beiträge: 65 Bewertung: (5) |
MTP1200 V17.00.00.05 Ich habe auch mehrere pdf's integriert. z. B.: /media/simatic/X51/Filterantrieb.pdf Sie lassen sich öffnen und bedienen. Wenn das MTP einige Zeit läuft, dann öffnen sich die Dateien, aber das Dokument läßt sich nicht mehr bewegen. Wenn ich die Runtime schließe und im Hintergrund die App öffne, läßt sich die auch nicht mehr bedienen.(File Browser, PDF Viewer usw.) Wenn ich dagegen den Sm@rtClient verwende funktioniert die Bedienung. Wenn ich ein Video starte läuft es ganz normal ab. Neustart vom MTP und es geht eine gewisse Zeit wieder. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/13/2022 08:51:49Neue Überschrift nach Splitten |
|
13.10.2022 11:10 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.12.2024 Beiträge: 3340 Bewertung: (524) |
Hallo sirbarny, das Verhalten ist sicherlich schwer nachvollziehbar. Hast Du schon einmal geguckt, was der TraceViewer zeigt? Wenn Du wünschst, dass das Verhalten näher untersucht wird, solltest Du es mit einem Support Request versuchen. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf