17.11.2020 16:57 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Jetzt verstehe ich auch warum mich das so geärgert hat. Man lernt nie aus. |
17.11.2020 16:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Eine weise Erkenntnis ... |
17.11.2020 17:07 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Bin etwas über 80 und da dauert es etwas länger |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.11.2020 10:42 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Das Programm hab ich von Logo!Soft, dank eurer Hilfe ins Logo rein gebracht. Die genaueren Daten was ich habe. 1 Stk. Logo! 24 CE- 6ED1052-1CC08-0BA0 2 Stk. Logo! 8 AM2 RTD-6ED1055-1MD00-0BA2 Ideal wäre noch wenn sich der Ofen als Beispiel bei 60° abschalten und bei 50° wieder einschalten würde. Die Zip Datei hab ich noch nicht im Logo ist nur Entwurf Ich komm damit nicht zurecht, für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar Grüße Gerhard DateianhangTest 19.11.20 (2).zip (60 Downloads) |
19.11.2020 11:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Ich habe deine Datei ein bisschen angepasst. Du brauchst nur einen analogen Schwellwertschalter, bei dem du eine Hysterese einstellst. Das machst du in deinem Fall, in dem du Wert für das Ausschalten in den ON-Parameter einträgst, den Wert für das Einschalten in den OFF-Parameter. Dann noch einen NOT-Block nachschalten, fertig. Die Werte habe ich zur Anzeige gebracht. Die Werte für Ein und Ausschalten des Ofens kannst du nun auch über das Display ändern. Für 2 Ausgänge habe ich dir auch die Zustandsanzeige eingebaut. DateianhangTest 18.11.20_V2.zip (72 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.11.2020 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Das liegt daran, dass der Themenstarter (warum auch immer) ein RAR-Archiv noch einmal gezippt hat. In Anhang die LSC-Datei gezippt. DateianhangTest 14.11.20.zip (82 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.11.2020 21:38 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
ich hab mir jetzt doch selbst mit meinen bescheidenen Kenntnissen selbst etwas zusammen gestellt. ist sicher nicht alles ok aber ich versuche weiter. Für Änderungsvorschläge bin ich dankbar. DateianhangOfen Ein - Aus Steuerung neu.zip (80 Downloads) |
23.11.2020 04:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.05.2024 Beiträge: 32956 Bewertung: (4073)
|
Ich habe mal ein bisschen aufgeräumt, damit die Sache übersichtlicher wird. Hinter die Stoppuhr gehört zum Abschluss des analogen Ausgangs ein analoger Merker oder analoger Ausgang, wenn der analoge Ausgang der Stoppuhr nicht zu einem analogen Eingang eines analogen Blocks verschaltet wird. Der Sinn der Ausschaltverzögerung B003 ist mir nicht klar, da du keinen Zeitwert angegeben hast. Wenn du an der Stelle keine Ausschaltverzögerung brauchst, hätte z.B. ein AND-Block gereicht, wenn der Ausgang des Schwellwertschalters negiert wird. DateianhangOfen Ein - Aus Steuerung neu_V2.zip (110 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/23/2020 05:00:21 |
|