11.11.2014 08:37 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, da gibts was fertiges vom Siemens. Guckst Du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21689394 Ob das aber noch in deiner LOGO! 4 läuft kann ich dir nicht sagen. Viel Erfolg. Helmut |
11.11.2014 08:50 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Besten Dank für den Link! Leider handelt es sich bei dieser Anwendung um einen Sensor mit Analogausgang o-10Volt! Meiner hat nur 2 Schaltausgänge! |
Folgen Sie uns auf