09.07.2012 12:51 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
hallo Mc Muffin, das habe ich auch schon versucht, aber ich muss ja in schritten von 0,00 volt -> start (keine taste gedrückt) 0,03 volt -> taste f1 einmal gedrückt 0,07 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt 0,10 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt 0,13 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt 0,17 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt 0,20 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt 0,23 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt 0,27 volt -> taste f1 noch einmal gedrückt bis 9.99 volt hoch oder wenn f2 gedrückt wieder in diesen schritten abwärts. Das ergebnis meiner mathematische funktion soll dann per verweis in den analog-mux als v4 eingelesen werden. Ich habe das mal als datei angehängt. Ist nur ein auszug aus aus dem eigentlichen programm. PS: mir ist eingefallen, dass im analog-mux auch der entsprechende int wert für die ausgangsspannung stehen kann / muss. 0,00 volt -> 0 0,03 volt -> 3 0,07 volt -> 7 0,10 volt -> 10 0,13 volt -> 13 0,17 volt -> 17 0,20 volt -> 20 0,23 volt -> 23 0,27 volt -> 27 ... 9,99 volt -> 999 wie auch immer ich das erklären soll Dateianhangper-tasten-analogwert-in-schritten.zip (72 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mulix am: 09.07.2012 13:04 |
|
09.07.2012 13:27 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Jetzt funktioniert es doch wie gewünscht oder??
DateianhangAnalogwert-in-Schritten.zip (89 Downloads) |
09.07.2012 17:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! So? DateianhangAnalogwert mit Taster.zip (74 Downloads) |
09.07.2012 17:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Oder noch genauer um 0,33! Zumindest entspricht jetzt der Ausgangswert denen deiner Liste bis 27 und die 999 werden auch erreicht. Du mußt den Zähler jetzt lediglich bei Ein und Aus auf 300 einstellen und mit dem Ausgangssignal eine weitere Erhöhung verhindern (sperren von F1), da sonst Werte über 1000 erreicht werden. DateianhangAnalogwert mit Taster2.zip (75 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 09.07.2012 17:15 |
|
09.07.2012 17:54 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (1) |
danke vorab, ich sitze erst morgen wieder an dem projekt. Aber schön das man hier so schnell anschluss findet :-) |