01.02.2016 16:10 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Christoph, nun habe ich den Ordner gefunden. Im Anhang ein Screenschot vom Ordner. Danke! |
02.02.2016 15:38 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe endlich Tia Portal V13 SP1 Upd6 installiert und jetzt läuft es wie es sollte. Es fehlt mir noch V13 SP1 Upd7... Danke für eure Hilfe |
12.01.2018 11:09 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo ihr Experten, habe das gleiche Bild wie beim ersten Eintrag von as7890 mit einem entscheidenden Unterschied: Bei mir fehlt das "Unterfenster" <Auswählen>. Ich habe Step7 V5.5 SP4 HF11 installiert, bin bei den TIA-Ingenieure und Administrator und habe auch den OAM-Ordner mit etlichen Device-Einträgen sowie bei den SIMATIC-Komponenten die Device Drivers in Version 9.1 eingetragen. Trotzdem keine Treiber sichtbar. Eine Step7-Reparatur hat genauso wenig geholfen, wie das Deinstallieren eines Netzwerktreibers. Habe sogar den Ordner "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM\data\LogDevices" umbenannt. Nach Neustart war dieser wieder automatisch hergestellt. Da kann sich doch nur noch in der Registry ein Bug befinden????? Grüße Billhearts P.S.: SupportRequest ist gestellt, aber noch keine Antwort |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
12.01.2018 11:21 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 22226 Bewertung: (2980) |
Hi, un was sagt das Logfile zu e7epaim64x? Irgendwelche Fehler darin zu sehen? Christoph |
12.01.2018 11:53 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hi, und wo finde ich dieses Logfile? Gruß Bill Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
12.01.2018 13:03 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Christoph, danke für die Tipps. Bin aber immer noch nicht weiter. Mit dem Inhalt der logfiles kann ich leider sehr wenig anfangen. Ein Satz mal herauskopiert:
Ich hänge mal die alte und die neu erzeugte nach Löschen des data-Pfads hier an. (Beide Dateien hintereinander) Grüße Billhearts Support hat mittlerweile geantwortet und empfiehlt komplett Deinstallieren und Neuinstallieren.
==> Problem gelöst: Mit Reparatur-Tool vom Support Level 2 wurden irgendwelche Services neu installiert und neu registriert. Jetzt sind die Schnittstellen wieder da und funktionieren auch wieder. Dateianhangs7epaImp64x.txt (332 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 12.01.2018 13:48:52Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 15.01.2018 14:34:17--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf