16.02.2011 09:58 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo Lucas, du schreibst, das du ein PG verwendest um eine Onlineverbindung zu einer S5115U/CPU943 zu bekommen. Falls dein PG eine serielle COM-Schnittstelle (TTY, 20mA) hat, kannst du das Verbindungskabel mit der Bestellnummer 6ES5734-2BD20 verwenden. Mehr Infos und die Pinbelegung findest du im FAQ mit der Beitrags-ID: 217863. Hier der direkte Link dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/217863 Hinweis:Beachte bitte, dass du nur geschirmte Steckergehäuse verwenden darfst. Der Kabelschirm muss beidseitig großflächig mit dem Steckergehäuse und der Schirmleitung verbunden sein.Die maximale Länge der Verbindungsleitung beträgt 1000 m Falls dein PG/PC eine serielle RS232 Schnittstelle hat, kannst du dafür das Siemens PC/RS232 Konverterkabel mit der Bestellnummer 6ES5734-1BD20 verwenden. Dieses Konverterkabel kannst du aber nur dann verwenden, wenn die PG/AG-Schnittstelle der CPUxxx eine “aktive“ Schnittstelle ist. Über Pin 14 muss die Schnittstelle 5 Volt liefern. Ausführliche Informationen und den Belegungsplan findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13063839 Tipp. Unter folgenden Link findestdu Informationen zur Köster-Box (PC-S5-Interface). Die Köster-Box hat im Gegensatz zum Konverterkabel 6ES5734-1BD20 eine eigene Spannungsversorgung. Damit solltest du auch an Baugruppen Online kommen, dieüber Ihre Schnittstelle keine 5 Volt liefern. Hier noch der Link: http://www.koester-systemtechnik.de/Koester_Box.html Gruß Gucci |
17.02.2011 08:48 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo Lucas, probiere es einfach mal aus, ob du mit STEP 5 online an deine S5-115U/CPU943 kommst. Falls es nicht klappt, wird die Software STEP 5 eine Fehlermeldung bringen. Anhand dieser Meldung kann man dann eventuell ableiten, wo die Ursache zu suchen ist. Unterstützung findest du auch in den Service und Support Seiten bei Siemens im Internet. Schau dir einfach mal die dort hinterlegten FAQs an. Hier drei Beispiele: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18548070 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14390517 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1008100 Auf die Produkt Support Seiten selbst kommst du über folgenden Link: http://support.automation.siemens.com Über die Suche einen entsprechenden Suchbegriff eintragen und mal schauen was als Treffer angezeigt wird. Viel Erfolg. Hier noch ein Tipp. Ist die serielle COM-Schnittstelle des PG/PC "verparametriert". In diesem Fall bitte den Anschluss COM 1 oder COM 1 in der Systemsteuerung löschen. Windows XP erkennt ihn dann als neu und richtet ihn wieder ein. Danach solltest du den Rechner nochmals neu booten. Gruß Gucci |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf