29.08.2008 12:29 | |
Beiträge: 75 Bewertung: (13) |
Hallo, stimmt die Disketten sind vom 675. Das 750 hat nur DOS und CPMn nur pcopy usw. Könnte aber ein 685 besorgen. Danke |
29.08.2008 21:15 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Zur Info: Hier gibt es einen "Bewerten"-Button, solltest du mal was bewerten wollen. |
Karl |
|
30.08.2008 14:16 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Wirf mal Google an. Tippe FX86.ZIP ein. Gleich er erste Treffer. Wäre einen Versuch wert. |
Karl |
|
31.08.2008 10:53 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
>Demnach brauche ich ein PG685 und danach einen DOS PC mit CPM Emulation >oder bin ich da verkehrt? Ich gehe davon aus. Und sehr viel Zeit ! Die Beschreibung war nur für 1 Baustein zu wandeln. Da gibt es irgendwo eine Vorgehensweise wenn man 2 "Geräte" hat. D.h. PB675 und PG685. Daten werden über die "serielle Schnittstelle" kopiert. Jedoch hast du KEIN 675er. Hier noch Infos: DateianhangUmstiegS5110A_130A_KaufS5115_135U.pdf (274 Downloads) |
Karl |
|
01.09.2008 19:08 | |
Beiträge: 75 Bewertung: (13) |
Das PG685 hat seinen Geist wohl aufgegeben. Gibt keine andere Mäglichkeit die alten PG675 Disketten zu konvertieren oder zu lesen ? |
Folgen Sie uns auf