08.09.2015 17:17 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 4683 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal zwei Möglichkeiten! Plan A sieht die Einstellung des Ausgabewertes über zwei Tasten (AUF/AB) vor. Dazu wird ein V/R-Zähler auf den gewünschten Wert zwischen 0 u. 1000 hochgezählt. Der Zählerwert wird über einen Analogmux in einen Analogwert gewandelt und an den AQ übergeben. Bei Plan B wird wie von Scorp vorgeschlagen ein Analogeingang nur durchgeschleift und an den AQ übergeben. DateianhangAnalogwertausgabe.zip (49 Downloads) |
08.09.2015 17:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.03.2023 Beiträge: 29459 Bewertung:
|
Dann stell ich auf noch eine Variante der Sollwertverstellung über Tasten vor. Bei meiner Variante kann ein Startwert vorgegeben werden so wie Begrenzung der Min- und Maxwerte.
DateianhangSollwertverstellung über Taster mit Begrenzung und Startwert.zip (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08.09.2015 17:44:44 |
|
11.09.2015 09:52 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Danke für eure Hinweise. Hab das System jetzt verstanden.
|
Folgen Sie uns auf