15.04.2021 19:48 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
OK, super, danke. welcher Baustein kann das? |
15.04.2021 19:51 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
Stunden, möchte eine max. Einschaltzeit von Salz/PH auf 4 Std. / Tag |
15.04.2021 20:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30850 Bewertung:
|
Hier ein Vorschlag mit Block Betriebsstundenzähler. Dieser zählt allerdings nur komplette Minuten auf. Man kann einen Wartungsintervall einstellen, z.B. deine 4 Stunden. Sind diese erreicht, wird der Ausgang Q3 gesperrt. Mit der Wochenschaltuhr wird der Betriebsstundenzähler täglich um 0:00 Uhr rückgesetzt. DateianhangPoolsteuerung_V3.zip (53 Downloads) |
15.04.2021 20:16 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
Verschiebung wie was wo ? |
15.04.2021 20:17 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30850 Bewertung:
|
Habe ich etwas von Verschiebung geschrieben? |
15.04.2021 20:20 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung:
|
transferiert? |
Folgen Sie uns auf